This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:支持电平转换器

Guru**** 2381870 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125, SN74LVC1G34, SN74LXC1T45, SN74LVC1G17, TXU0101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1199776/sn74lv1t34-level-convertor-support

器件型号:SN74LV1T34
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G125SN74LVC1G34SN74LXC1T45SN74LVC1G17TXU0101

各位专家:

我们的客户有兴趣 在其应用中使用 SN74LV1T34QDCKRQ1、SN74LV1T34DCKR 和 SN74LV1T125DBVR。  

在这里的产品选择指南中、有人提到他们的输入类型是"TTL 兼容 CMOS"。 这是否意味着这些产品可以将5V TTL 向下转换为3.3V CMOS 和1.8V CMOS? 如果是、请提供相同的应用手册或测试报告(如果可用)。 谢谢你。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    功能取决于以下各项。

    因此、它们是兼容的、因为该器件的接口与此类电平的数据表规格非常相似。 如需更多信息、请参阅 TTL 和5V CMOS 之间的差异、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "TTL 兼容型 CMOS"是指当提供5V 电压时、它们能够接收 TTL 信号(大约3.4V);换句话说、它们可用于3.3V 至5V 的上行转换

    但这一特殊功能对您来说并不重要;LV1T 器件还可以从许多电压上变频、并从所有电压下变频。 请参阅 [常见问题解答]我的逻辑器件的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)?

    如果您只需要下行转换而不需要上行转换、那么您还可以考虑其他具有可过压输入的逻辑系列、例如 LVC、AHC、LV-A、 AUP、AUC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供信息。 客户应用需要从5V TTL 到3.3V CMOS 和1.8V CMOS 的降压转换。
    "TTL 兼容型 CMOS"是指在提供5V 电压时能够接收 TTL 信号(大约3.4V)
    这是否意味着该产品只能对 TTL 输入信号进行上行转换? 当提供3.3V 或1.8V 电压时,它能否将5V TTL 信号向下转换为3.3V CMOS 或1.8V CMOS?

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、TTL 信号只是支持的电压之一;此功能不排除其他应用。

    TTL 信号没有5V

    LV-1T 器件可以对5V 信号进行降压转换、但也可以使用任何具有可过压输入的缓冲器、例如 SN74LVC1G34/SN74LVC1G17/SN74LVC1G125。 (TXU0101或 SN74LXC1T45也可以工作、但需要两个电源。)