This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC373:最大电流

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV373A, TPIC6273, SN74LVC373A, SN74AHC373, TPIC6B273

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1198447/sn74hc373-maximum-current

器件型号:SN74HC373
主题中讨论的其他器件:SN74LV373ATPIC6273SN74LVC373ASN74AHC373TPIC6B273

大家好、

在数据表中、VO=0至 VCC 时的最大 IO 持续输出电流为±35mA。

这适用于一个通道吗? 这意味着该器件可以驱动280mA (__LW_AT__35mA*8)?

我听说封装存在电流限制。 是否有任何文档对此进行了解释?

顺便说一下、我的客户将使用 SN74HC373APWR

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有技术规格均按引脚列出。

    请注意、所有输出的拉电流/灌电流必须流经 VCC 或 GND、因此 VCC/GND 限制确实会限制总电流。

    另请注意、如果您超过电气特性的测试条件(使用4.5V 电源时、VOL/VOHx 为6mA)、则不再保证电气特性、并且您可能没有足够的负载可用电压。

    有些器件的输出更强(SN74AHC373:8mA、SN74LV373A:16mA、SN74LVC373A:24mA)。 只有 LVC 器件具有更高的绝对最大额定值。 如果您需要更高的电流、请考虑 TPIC6B273/TPIC6273 (每个引脚高达250mA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回复。

    >请注意,所有输出的拉电流/灌电流必须流经 VCC 或 GND,因此 VCC/GND 限制确实会限制总电流。

    那么、您是说、该器件的总电流限制是70mA?

    此致、

    Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi-San、您好!

    是的、"流经 VCC 或 GND 的持续电流"是器件最大总电流输出的正确规格。

    请注意、您可以同时在高电平状态下(从 VCC)输出70mA、在低电平状态下(到 GND)输出70mA、但我不建议这样做。

    您是否知道客户询问此信息的原因? 大多数正常应用将不需要在该电流附近的任何位置。