This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:霍尔传感器 UVW 脉冲电压审核

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1228200/txb0104-hall-sensor-uvw-pulsed-voltage-review

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件:TXU0104-Q1
您好、专家!
请在下面查看我们的客户问题。  
我想将霍尔传感器 UVW 脉冲电压电平从3.3V 转换为5V、但我无法获得输出电压
请检查我们目前正在实施的原理图
提前感谢您的支持。
此致、
Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 的输出具有极低的驱动强度、不适用于大多数上拉/下拉电阻器。

    使用单向转换器、如 TXU0104-Q1。