This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC164245:产品建议

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1227263/sn74alvc164245-product-recommendation

器件型号:SN74ALVC164245

您好!

客户需要的汽车仪表芯片为5V TTL 到1.8V TTL。 您有什么建议吗?

非常感谢~á

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否需要汽车资质? 有多少个通道? 多高的频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    请帮助参阅 本常见问题解答 和本 快速参考指南。 对于5V -> 1.8V 的转换、我建议使用 LVC、LXC、LSF、TXU、TXS 系列、 TXB 和 LV1T。  一旦缩小继续使用的系列以及应用使用的接口的范围、我就可以推荐详细的器件型号。

    此致!

    Swathi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swathi:

    感谢您的支持!
    客户已选择 SN74LXC2T45DCUR-Q1。

    再次感谢~