This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV04A:SN74LV04A 和 SN74LVC04A 之间的性能差异

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV04A, SN74LVC04A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1227908/sn74lv04a-performance-difference-between-sn74lv04a-and-sn74lvc04a

器件型号:SN74LV04A
主题中讨论的其他器件: SN74LVC04A

您好!  

问题1:
我目前正在考虑使用 SN74LV04A (LV-A)。 有一个类似的型号 SN74LVC04A (LVC)。 您能告诉我这两个型号之间的规格差异吗?

问题2.
我计划在3.3V 电源电压和5.0V 输入电压的条件下使用它。 SN74LV04A 是否具有容差功能?

谢谢。

Conor