This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS139A:输入延迟

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS139A, SN74HCS139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1227879/sn74ls139a-input-delay

器件型号:SN74LS139A
主题中讨论的其他器件: SN74HCS139

大家好、

我们的客户希望 将  SN74LS139A 的输出延迟约1秒钟、并且他在输入端添加了一个 RC 器件。 我理解这种解决办法是不可能的。 我们是否有可用于延迟输出的器件?  

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    对于大电容器、可以获得如此高的延迟、但这不是精确的解决方案、因为电容器的值可能会有很大差异、输入阈值也会有很大差异。 不过、这可能不是问题、因为听起来这可能针对可以执行调优的单个应用。 我不想在生产产品中做这样的事情。

    例如、使用 SN74HCS139 (因为其具有采用施密特触发架构的高阻抗输入)以及100k Ω 的电阻器和10uF 的电容器应提供接近1秒的延迟。 电阻值最高可调节至470k 左右、最低可调节至1k、而不会出现任何问题。 如果需要超过470k 的电流来获得时序、我建议增加电容器、以将电阻器保持在1k 至470k 的范围内。

    一种更准确、更现代的解决方案是使用 MCU 来计算延迟- TI 提供多个可以轻松配置的低成本、低功耗 MCU 来完成此任务。