This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:该器件是进行缓冲还是仅进行电平转换?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774, TXU0104, SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1227837/txb0104-does-this-device-do-buffering-or-only-level-translation

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T774TXU0104SN74AXC4T245

我假设它不进行任何缓冲、但希望进行检查。 此外、我们是否有转换和缓冲的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    是的、它可以在建议的运行条件内缓冲 VCCA=VCCB 的低驱动强度自动双向应用。

    对于更高驱动强度的固定方向应用、请参阅 TXU0104 / SN74AXC4T245 / SN74AXC4T774、谢谢。

    此致、

    迈克尔.