This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:为什么 SN74LVC1G123DCUR 获得顶部 IC 标记 C23J、但 SN74LVC1G123DCUT 没有?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1227073/sn74lvc1g123-why-sn74lvc1g123dcur-got-top-ic-marking-c23j-but-sn74lvc1g123dcut-dont-have

器件型号:SN74LVC1G123

尊敬的苏波特:

为什么 SN74LVC1G123DCUR 获得顶级 IC 标记 C23J、但 SN74LVC1G123DCUT 没有? 是否两个器件都是相同的器件、除了包装订单数量?  

数据表上的任何错误。   

最棒的餐厅

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    这似乎是一个错误。  DCUR  也可包含 C23J。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    由于最终保管人 QA 正在鉴定设备、因此需要采取任何纠正措施来改善此情况。 如果 C23J 未出现在官方网站或数据表中、他们继续使用它将是一个里程碑。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    我会联系正确的人并尝试修复。