This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206A:clk.f 的设计要求

Guru**** 2512445 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0206A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1227544/txs0206a-the-design-requirement-of-clk-f

器件型号:TXS0206A

您好!

我们是否有关于 CLK-f 的更多信息介绍? 原理图上看到的呢? 由于我看到其他供应商的数据表、他们建议在 clk-f 中增加25-100mm PCB 迹线延迟...我不确定我们是否应该在 TXS0206A 中做同样的事情。

谢谢。

Qiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qiang:

    遗憾的是、我们所拥有的只是数据表中提供的信息。 但是、如果您的系统需要此类延迟、只要 不违反数据表中的第11.1节、就没有问题。

    此致、

    迈克尔.