This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT244:工作温度

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1226843/sn74hct244-op-temp

器件型号:SN74HCT244

对于 VSSOP 封装(DGS)、有两个问题。

对于 d/s 中的工作温度、我们感到困惑 在器件信息中、会显示 SN74xx 仅指定为85度。 但在封装信息中、SN74HCT244DGSR 显示为125度。

您可以帮助您澄清哪一个是正确的! 此外、这个是否具有 P2P 兼容性?  

2.请问 AHCT 和 HCT 家族的主要区别是什么? 我看到 AHCT 的 ESD 等级更好、还有其他参数吗?

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    对于某些器件、我们会在额外验证后提高温度范围、但我必须咨询我们的产品团队以确保正常工作。  

    至于 AHCT 与 HCT:AHCT 系列比 HCT 快。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 如有更新、请及时告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Brian、  

    我确实得到了确认。 DGS 封装的发布晚于其他封装、因此我们能够在125C 下进行评级。 如果要对其他封装进行更高的更换、则必须制造 PCN。