This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV139A:开漏操作

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV139A, SN74LVC07A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1226619/sn74lv139a-open-drain-operation

器件型号:SN74LV139A
主题中讨论的其他器件: SN74LVC07A

我将在我的设计中使用此解码器芯片。 此设计要求在输出连接到电池供电芯片的保持通电状态的 CS 引脚时将解码器断电。 这些引脚通过4.7K 电阻器外部上拉至3.3V 电源。 我在使芯片以我想要的方式工作时遇到了一些问题。 上拉电阻会向 Vcc 引脚进行反馈、并在芯片断电时防止输出进入高阻态模式。 我最终将 Vcc 引脚连接到一个非常强的下拉电阻、使其进入高阻态模式。

在另一种芯片连接方式中、当我把 Vcc 引脚悬空时、发现芯片的工作方式跟开漏一样。 它看起来完全按照我希望的方式工作。 不过、我很紧张、因为这看起来不像数据表中详细说明的定义行为。 以这种方式使用解码器是否会遇到任何重大问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驱动高电平的输出连接到 VCC。 要获得 Ioff、您必须主动强制 VCC 为0V (这需要对任何去耦电容器放电)。

    在 VCC 断开的情况下、它仍通过任何高电平输出供电。 它看起来像开漏、因为驱动高电平的输出不能比上拉电阻器更强。 我们不能保证芯片能以这种方式加电、而连接到同一 VCC 的任何其他器件也会加电。

    如果可能、将 SN74LV139A 移至保持通电状态的电路部分。 或者、添加开漏缓冲器(例如 SN74LVC07A)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这给出了提示。 我认为、强制 Vcc 为0V 所需的下拉电阻值取决于输出上的上拉电阻值。 我之前有一个非常强的下拉,因为我试图击败的上拉。  

    如果我想通过输出给它供电、有没有办法保证芯片会通过这种方式供电呢? 哪些因素会妨碍它工作? 这是需要更少元件的选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    状态更新:看起来我的输出上的上拉电阻值与 Vcc 上将其发送到高阻态模式所需的下拉电阻值几乎没有关系。 我是否可以指出规格来确定 Vcc 线路的下拉电阻值? 这会让我感觉比只是尝试找到一个有效的价值更好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解码器本身的功耗可以忽略不计。 您需要使所有上拉电阻器过载、并能够对任何去耦电容器放电。

    我不推荐这个。 添加一个开漏缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    人们通常如何将 Vcc 引脚驱动至0V 以利用 Ioff? 实际上、我挑选这款芯片的原因是、在我的电路中、有一个部分是电池供电和非电池供电部分之间、有一个部分定义了不供电时的行为。 如果需要添加另一个器件以使其正常工作、我很可能要尝试找到另一个可以以类似方式使用的器件。