This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:5V 信号(主要来自 USB)、可启用电平转换器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1227144/txb0106-5v-signal-essentially-from-usb-to-enable-the-level-shifter

器件型号:TXB0106

您好、专家!

我需要您的专业知识来确认。 关于使用 TXB0106的快速问题:

假设我对 Vccb 使用3.3V 电压、对 Vcca 使用1.2V 电压、但我提供5V 信号(基本上来自 USB)来启用电平转换器。
这是一种有效的情况吗?

我要求确保数据表中显示的最大5.5V 意味着与 Vccb 或 Vcca 电源无关。

我唯一担心的是 OE 都高于两个电源。 它为5V、而 VCCA 和 VCCB 为1.2V 和3.3V。
提前感谢您的支持。
此致、
Jonathan