This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS596:钳位电压

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1226883/sn74hcs596-clamping-voltage

器件型号:SN74HCS596

大家好、

关于 开漏移位寄存器 SN74HCS596PWR 的问题。

根据数据表、它具有 高达+-20mA 的钳位电流。 我的问题是关于钳位电压。 此处的其他一些器件说、它们能够实现高达33V 的钳位电压。 在此器件的数据表中、电压没有单独测量。

如果保持未定义的钳位电流、我可以向输入施加24V 或最大30V 的电压吗? 也是最大电压、因为这是最大电源电压。

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 I/O 引脚到 VCC 之间有简单的硅二极管。 当钳位电流限制在20mA 以下时、二极管正向电压较小、可能小于1V

    因此、不可能在引脚上直接施加30V 之类的电压。 但是、如果您使用限流电阻器、大多数电压将下降到该电阻器上。