This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXCH8T245:最小脉冲宽度是多少。

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXCH8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1226805/sn74axch8t245-what-is-the-minimum-pulse-width

器件型号:SN74AXCH8T245

我需要将1.8V、5ns 的脉冲转换为3.3V。  SN74AXCH8T245是否会工作? 如果没有、TI 是否有更好的解决方案?

谢谢。

Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    380Mbps 对应于2.6ns、因此可以正常工作。