This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC8T245-Q1:控制输入需要外部上拉电阻

Guru**** 2542900 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC8T245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1226627/sn74lxc8t245-q1-need-for-external-pull-ups-on-control-inputs

器件型号:SN74LXC8T245-Q1

我从  MΩ 数据表中了解到、SN74LXC8T245-Q1具有5k Ω 的弱内部下拉电阻、这会将器件的默认方向从 B 设置为 A 并使其始终启用。 但我希望器件在通常情况下被禁用、并且方向始终从 A 设置为 B。 我可以使用外部上拉电阻器吗? 如果我连接任何外部上拉电阻、该电阻会以任何方式影响控制引脚的功能并最终影响器件吗? 内部下拉电阻和外部上拉电阻将构成一个分压器、是否会给控制引脚造成电压电平问题?

谢谢。

Kshitish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kshitish:

    向 DIR 和 OE 引脚添加外部上拉电阻应该不会出现任何问题。 一个4.7kΩ Ω 或10kΩ Ω 上拉 电阻器将可很好地禁用此器件并将方向从 A 设定为 B。由于下拉电阻器是弱电阻器(5MΩ Ω)、所以不会有很多分压器、您将获得大约3.3V 的电压。

    此致、

    Josh