This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC132:上升/下降时间

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1226130/cd74hc132-rise-fall-time

器件型号:CD74HC132

团队、您好!

您能否与我们分享  CD74HC132的最大输入上升和下降时间。 这似乎在数据表中没有提供。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    是的--它不在数据表中的原因是因为这是 A 施密特触发输入 逻辑门。 施密特触发输入消除了标准 CMOS 逻辑中对快速输入信号的要求。

    此器件的输入可能极慢。

    如果您希望了解有关施密特触发输入的更多信息、我们在此处提供了一段有关主题的视频: 施密特触发 CMOS 输入