This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT16245A:缺少数据表

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVT16245B, SN74LVT16245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1225569/sn74lvt16245a-missing-datasheet

器件型号:SN74LVT16245A
主题中讨论的其他器件:SN74LVT16245B

大家好、

你好。  SN74LVT16245A 的数据表未在产品页面上提供、我想查看 SN74LVT16245A 和 SN74LVT16245B 之间的差异。

您是否愿意分享 SN74LVT16245A 的数据表?

谢谢你。

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我正在研究这个问题、并将向您更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    谢谢你。 期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    "B"版本是最新版本、我们建议您使用该设备。 如果你想要另一个选项来查看这里也有一个"总线保持"版本: https://www.ti.com/product/SN74LVTH16245A 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    感谢您的建议。 这是否意味着"B"的数据表也可用于"A"? 它们之间的区别仅仅是器件版本正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我们建议您完全不要使用"A"设备。 不过要回答这个问题、是的、它们在功能上是相同的。