This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:将 B4锁定至高电平

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G126, SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1224948/txb0108-lock-b4-to-high

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G125、SN74LVC1G126

您好!

客户电源序列如下:
1.施加 VCCA、OE=1.8V 和 VCCB=3.3V
2.在10秒之后
3.启动1.8V 处理器和3.3V 处理器

从向 OE 施加1.8V 直至处理器启动的时间内、客户希望将 B4锁定到高电平10秒。
有什么好办法吗?

由于有如下材料所示的内部上拉电阻、我不需要采取任何措施?https://www.ti.com/lit/an/scea054a/scea054a.pdf?ts=1656689448543&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTXS0104E&_ticdt=MTY4MzY5OTk3M3wwMTc5OWI5OGI4OGIwMDBjZTdhYjY4NzQ5NjM5MDMwNzMwMDI3MDZiMDA5Nzh8R0ExLjIuMTM1MTg0OTI4NS4xNjIxODEzMTQ4

或者应该安装大于50k Ω 的上拉电阻?

此致、

Nishie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kΩ 你将100k Ω 上拉电阻器连接至 A4和 B4都是可能的。 (但数据表未提及启动行为。)

    或者、将输入强制为高电平。 将 SN74LVC1G125/SN74LVC1G126等三态缓冲器的输出连接到 A4、并使用 RESET 信号控制其/OE 或 OE 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens-San:

    感谢您的答复。

    如果 TI 员工对 Clemens 的建议发表意见、那会很感激?

    此致、

    Nishie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuta、

    是的、我们预计建议不会有任何问题。  谢谢、您可以将连接100K 和电源的线路拉高、并首先通过将 OE 固定为0来提升电源、然后在电源斜升后->将 OE 推至1.8V 或强制输入高电平。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael-San:

    感谢您的答复。

    我理解如下、这是正确的吗?

    此致、

    Nishie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuta-San:

    是的、我看到 OE 使用不同的电源。 因此、非常感谢、有助于确保 VCCA 和 VCCB 电源电压优先于 OE。

    此致、

    迈克尔.