This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LVTH16245A-SP:引脚密封是否存在影响产品功能的裂缝?

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1225398/sn54lvth16245a-sp-is-there-a-crack-at-the-pin-seal-that-affects-the-functionality-of-the-product

器件型号:SN54LVTH16245A-SP

我们发现原材料 SNJ54LVTH16245AWD 的销钉密封有裂缝,缺陷率为15%。 我们是否需要确定影响产品质量和使用的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将向我们的质量团队转发这些信息、看看他们会怎么说。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你有没有更多的图片更清楚地显示这一点吗? 我们的质量/封装团队正在对此进行研究。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如图所示。感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些裂纹是否仅在引线成型过程中/之后发生?