This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7407:缓冲器输出问题

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: SN7407

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1222415/sn7407-buffer-output-issue

器件型号:SN7407

我使用 SN7407N IC 发送方波信号。  在示波器上、我可以看到信号到达缓冲器的输入、但缓冲器的输出是不存在的(无输出)。  我在此 IC 上使用6个缓冲器中的2个。  对于未使用的缓冲器、我已按照数据表将缓冲器输入接地。  我将10K 上拉至5V 电源用于缓冲器输出。  我正在尝试理解为什么在两个主动使用的2个缓冲器上都没有看到输出。  我做错了什么?  请参阅随附的示意图。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、这应该起作用。

    输入电压是多少? 对于"无输出"、输出是高电平、低电平还是悬空、具体意思是什么?

    (为什么您在使用过时的 TTL 器件?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压范围为0-5V。  无输出意味着该线路被拉至低电平。  我们过去使用过 SN7407、因此始终保持采用我知道的 IC。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Dan、

    我注意到5V 电源被标记为 VREF -电源是否无法提供足够的电流来操作器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否仔细检查输入电压? (但即使是±2.5V 的交流信号也足以被 TTL 输入读取为高电平。)

    如果电源电压和输入电压正确、那么该芯片肯定是有缺陷或伪造的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进入缓冲器的电源输入为5V、但通过以下传输使用非归零二进制数据模式:

    数据使用非归零二进制代码传输、其中:

    T0高电平0代码、高电压时间300ns +80ns
    T0低电平0代码、低电压时间900ns +80ns
    T1高1代码、高电压时间900ns +80ns
    T1低1代码、低电压时间300ns +80ns
    信号的频率为830KHz、周期为1.2us。 该芯片能否处理该频率? 如果不能、您会建议改用什么 TI 缓冲器? 我正在使用缓冲器来保护测试设备卡。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Dan、

    我将仅假定输入0V 表示低电平、输入5V 表示高电平。 在这种情况下、假设负载为50pF、上拉电阻为10千欧、则输出将与以下仿真类似:

    在我的仿真中、我将使用完美的5V 输入信号来触发25 Ω 开关接地、这与 SN7407等集电极开路器件类似。 我从您的信号 T0复制了时序。

    根据您遇到的问题、我希望您的负载大于50pF、因此可能会出现以下情况:

    您可以降低上拉电阻值以帮助缩短上升时间(上升时间为2.2 * R * C)

    如果容性负载较大、我建议还在器件输出端添加一个串联电阻器、以防止损坏: