This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:获得3.3V 作为输出、而不是5V

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1225400/txs0108e-getting-3-3v-as-output-instead-of-5v

器件型号:TXS0108E

我已将 Vcca 连接到3.3V、将 Vccb 连接到5V。 我还将 A1 - A4引脚和 OE 引脚连接至微控制器的 GPIO 引脚。 此微控制器在3.3V 下运行。 我对微控制器进行编程、以便将 OE 引脚设置为高电平、并为 A1 - A4引脚提供500Hz 方波。 我预计 B1 - B4引脚在5V 电压下输出相同的方波、而在3.3V 电压下得到相同的方波。 我还连接了50k 欧姆的负载电阻、但得到了相同的结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不应该发生。 请仔细检查电源引脚的电压、并显示您的电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里、Arduino 为 dsPIC 板和 TXS0108E 提供3.3V 和5V。 dsPIC 板为 A1-A3引脚提供500Hz 方波。 下图显示了我当前获得的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高电平输出正在振荡。

    TXS 具有边沿加速器、可在看到上升沿或下降沿的起点时触发。 如果信号线路上出现振铃、可能会错误地触发。

    振铃是由长电缆的电容和电感引起的、可能会被不稳定的 VCC/GND 电压放大、也可能是由长电缆引起的。

    这在具有适当接地和电源的实际电路板上是不会发生的。 尝试使用更短的电缆、并在芯片附近添加去耦电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     经过 在论坛上的几个帖子的审核后、我发现如果将调查设置为10倍、可能会解决这个问题、而且确实解决了这个问题。