This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245:如何计算数据速率。

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1224267/sn74axc4t245-how-do-i-calcurate-the-data-rate

器件型号:SN74AXC4T245

亲爱的先生们,

我对"SCES877A–2018年12月–2020年7月修订"文档中的这一描述有疑问。
--------
8.3.9支持高速转换
SN74AXC4T245器件可支持高数据速率应用。 转换的信号数据速率可以提高
当信号从1.8V 转换到3.3V 时、速度最高可达380Mbps
--------
如何计算数据速率。

在第6.11章中、当 VCCA=1.8V 且 VCCB=3.3V 时、tpd 少于6ns。
没有输出压摆率规格说明。
上述规格是如何得出380Mbps 的?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据速率无法计算、必须进行测量。

    您可以根据传播延迟估算最大数据速率、但该估算值可能过低(对于1.8V 至3.3V、1 / 6ns = 166Mbps)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Clemens 提到的、数据速率是按比例计算的。 这是由设计或测试验证保证的。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、Josh、

    感谢您的答复。

    现在我不足以为应该用我自己的系统来测量数据速率。