This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS573-Q1:您能帮助我找到一款单通道 D 型锁存器吗?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1225077/sn74hcs573-q1-could-you-help-me-to-find-out-a-single-channel-d-type-latches

器件型号:SN74HCS573-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G373

大家好、

    您能帮助我找到单通道 D 型锁存器吗?

最小供电电压 μ VDD (最小值)] 1.65V
最大供电电压 μ V[VDD (最大值)] 5.5伏
三态输出[三态输出] 可以
最大位宽[数据总线宽度(最大值)] \
最大工作频率 μ V[频率(最大值)] \
静态电流 μ A [IQ] 10 μ A
最大传输延时[tpd (最大值)] \
其他特性[其他功能] 单通道 D 型锁存器
最低工作温度[Ta (min.)] ℃μ A
最高工作温度[Ta (最大值)] ℃μ A
长(典型值)[长度(典型值)] 2.15mm
宽(典型值)[宽度(典型值)] 2.4mm
高(最大值)[高度(最大值)] 1.1毫米
安装方式[安装类型] 表面安装
器件封装[封装]  
制造等级[产品等级] 自动

您的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然包含 SN74LVC1G373、但不符合汽车标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Clemens 所说、 SN74LVC1G373是唯一一款单通道 D 锁存器、但是、它并不通过汽车认证。 唯一通过自动认证的锁存器将是8通道