This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G97-Q1:V_I 额定值与 VCC 之间的关系

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G97-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1224703/sn74lvc1g97-q1-v_i-rating-relationship-with-vcc

器件型号:SN74LVC1G97-Q1

您好!

SN74LVC1G97-Q1可用于1.65至5.5V 的电源电压范围、且输入电压额定值规定绝对最大值为6.5V。 如果器件 VCC 以3.3V 电压供电(与3.3V 逻辑兼容)、这些引脚是否仍可耐受5V 电压? 我知道输入阈值与 VCC 有关、但我想确认输入电压额定值与之无关。

谢谢。

Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole:

    只要它未在数据表中指定与 Vcc 的关系、输入电压在整个范围内都应处于良好状态。