This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS07:内部元件运行

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC07A, SN74LS07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1224547/sn74ls07-internal-component-operation

器件型号:SN74LS07
主题中讨论的其他器件:SN74LVC07A
我一直在查看 SN74LS07开路集电极缓冲器。 如果有任何文档能更好地介绍每个栅极的内部电路的操作、我想知道。 

基本上、该元件需要一个上拉电阻器来提供预期的输出。 我的问题可以归结为、在高电平输入的情况下、输出电压是否是来自上拉电阻器(内部输出晶体管块)的电压? 对于低电平输入、输出是否已连接到电源接地(内部输出晶体管导通)? 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以;这是集电极开路输出的工作原理。

    (为什么要问这样的旧器件? SN74LVC07A 等现代 CMOS 器件速度更快、功耗更低。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克莱门斯:

    谢谢你的解释!  我们具有 SN74LS07可用性。   SN74LVC07A 在我的国家/地区不太容易找到。  

    您有任何其他 IC 建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他逻辑系列和其他类型的缓冲器中有更多的 SN74xxx07器件。 具体选择哪一种取决于实际要求。