This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T17:该 IC 的 Ψjt 是什么。

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1220082/sn74aup1t17-what-is-the-jt-of-this-ic

器件型号:SN74AUP1T17
主题中讨论的其他器件:SN74LV1T34

大家好、

我的  Ψjt 需要知道 Tj、max 和 Δ T

我知道 Tj 已显示 在以下 e2e 问题中。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1175723/sn74aup1t17-need-some-parameter-for-sn74aup1t17dckr?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN74AUP1T17DCKR#

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/716186/faq-what-is-the-maximum-junction-temperature-tjmax-for-a-device

但 Ψjt 呢?

谢谢。

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的回答。

    我的客户还希望了解以下信息:

    1. 您能否分享您对以下内容的了解:超过 Ta > 85度时、哪些电气特性可能会改变(/超过数据表规格)? (IC 仍将< Tj、max)
    2. 什么是最接近可支持更高 Ta 的 IC?

    谢谢。

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    [报价 userid="522462" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1220082/sn74aup1t17-what-is-the-jt-of-this-ic/4607531 #4607531"]您能否分享您对当超过 Ta >85度时电气特性可能改变(/超过数据表规格)的理解? (IC 仍将< Tj、max)

    遗憾的是、我们无法保证这些特性不会在数据表之外进行表征。  

    什么是最接近可支持更高 Ta 的 IC?

    谢谢、请参阅 SN74LV1T34。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我知道我们无法保证数据表之外的规格。

    但是、客户想知道这种情况的典型行为是什么。

    在不保证的情况下、您能分享您的理解吗?

    谢谢。

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    遗憾的是、由于可能发生任何情况、没有超出这些规格的规格。 因此、谢谢、无法判断典型行为是什么。

    此致、

    迈克尔