This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:对于从输出端到 VCC 的路由。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07, SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1223817/sn74lvc1g125-for-the-route-from-output-to-vcc

器件型号:SN74LVC1G125
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G07、

大家好、

当输出侧上拉有电源时、即使未为 VCC 加电、也会在 VCC 处看到电压。
电流是否有从输出流向 VCC 的路径?




此致。
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第9.3节说明了"当 VCC 为0V 时、Ioff 特性允许在输入和输出上施加电压"。

    VCC 是0V 还是悬空(去耦电容器上还有一些剩余电荷)?

    如果您不需要快速上升沿、SN74LVC1G07等漏极开路器件可能在此应用中效果更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。

    我知道这是由 Ioff 函数造成的。
    VCC 用作另一个电路的上拉电源。
    因此、当 VCC 断电时、它为开路或0V。
    在以下电路中、VCC 上有一个保护二极管、因此我认为没有任何电流从 Vout 流向 VCC。
    请告诉我、这种现象的发展道路是怎样的。



    此致。
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 SN74LVC1G125将其输出驱动为高电平时、输出与 VCC 之间存在一条路径。 (当/OE 为低电平且 VCC 低于建议的最小值1.65V 时、无法保证正常运行。)