This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:如果 VCCA 打开、会发生什么情况?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1223561/lsf0102-what-happens-if-vcca-is-open

器件型号:LSF0102

您好!

如果 VCCB = 3.3V 且 VCCA 开路、VCCA 处的预期电压应该是多少? 如果其电压大于 VCCB - Vth、它是否保持悬空?

另外、如果 VCCA 对地短路、有多少电流流入 VCCA? 是否约为 VCCB/200k Ω(忽略 FET 相对较小的导通电阻)?

谢谢!

此致、

Zach Kimble

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    Unknown 说:
    如果我的 VCCB = 3.3V 且 VCCA 是开路的、那么 VCCA 应该有多大的电压? 如果其电压大于 VCCB - Vth、它是否保持悬空?

    请注意、我们无法保证其正常运行、因为这不是建议的条件。 但是 、Vref_B 在内部连接到内部 MOSFET 的栅极和漏极。 因此、是的;当晶体管导通时、Vref_A 被拉至 Vref_B - Vt

    [报价 userid="533230" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1223561/lsf0102-what-happens-if-vcca-is-open ]此外、如果 VCCA 对地短路、有多少电流流入 VCCA? 它是否约为 VCCB/200k Ω(忽略 FET 相对较小的导通电阻)?

    也是这样、就像 Vth 一样、它通常为(Vref_B-Vref_A-Vth)/200K。  

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢迈克尔! 现在我没有其他问题了。