This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102-Q1:TXS0102-Q1用作 IIC 转换

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102-Q1, TXS0102, TCA9800, PCA9306, TCA9517, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1219981/txs0102-q1-txs0102-q1-work-as-iic-translating

器件型号:TXS0102-Q1
主题中讨论的其他器件: TXS0102TCA9800PCA9306TCA9517LSF0102

您好、专家:

我的客户使用 TXS0102-Q1作为 IIC 转换。

定制器件使用 txs0102作为3V3和1V8域之间 I2C 的 LS。

他们发现音量相当高,即使他们去除外部4.7k 欧姆上拉。

我们的产品线是否遇到过客户以前提出的类似问题? ?此解决方案的任何解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 是无源开关。 I²C 将 kΩ 拉低的任何 M Ω 器件必须能够吸收流经所有上拉电阻器(两侧)的电流、其中包括两个内部10k Ω 电阻器。

    理论上、TXS 应在没有任何外部上拉电阻器的情况下工作。

    如果这还不够、请将其更换为电平转换 I²C 缓冲器、如 TCA9800/1/2/3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到 TI 有一个 PCA9306。 这样的 PCA9306也可以用作类似 TCA9517的缓冲器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;PCA9306/LSF0102是无源开关(与 TXS 类似、但没有内部上拉电阻器或边缘加速器)。