This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102-Q1:缓冲器电压电平问题 LSF0102QDCURQ1

Guru**** 2931550 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0202-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1218448/lsf0102-q1-buffer-voltage-level-issue-lsf0102qdcurq1

器件型号:LSF0102-Q1
主题中讨论的其他器件:TXU0202-Q1

您好!

此 IC 用作 双向 UART。 在下面显示的电路原理图中、输出 A 为1.8V 电平、而输出 B 为3.3V。

问题是 B2电压电平为1.8V。 问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是一种无源开关、可输出开漏信号。 B2处需要一个上拉电阻、A1处需要一个上拉电阻、使得信号更加稳定。

    对于 UART 信号、TXU0202-Q1等缓冲转换器将是更好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们移除了上拉200K、直接连接到3.3V。 在更改之后、我们在 RX 线路上得到了3.3V。

    VCCB 和 EN 中是否需要任何上拉电阻器?

    如果它直接连接到缓冲器、缓冲器中会发生什么情况?

    此致、

    Jiju Raj K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 需要200 kΩ 电阻器才能正常工作。 如果没有软开关、高电流将泄漏到低电源、低压输出不会被钳位到 Vref_A

    引脚2和7不是电源、而是基准电压输入。 而 LSF 不是缓冲器。 请参阅 [常见问题解答] LSF 转换器如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    TXU0202QDCURQ1 IC AECQ100是否通过认证?

    此致、

    Jiju Raj K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=TXU0202QDCURQ1 列出了 AEC Q100测试。