This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:TXB0102DCUR

Guru**** 2927470 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0202, TXU0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1223016/txb0102-txb0102dcur

器件型号:TXB0102
主题中讨论的其他器件:TXU0102、TXU0202

为什么TXB0102DCUR这个料,3.3V这边的波形正常,5V这边的波形波异常,低电平不会到0V μ A、这是什么情况,麻烦帮忙解答一下,谢谢。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baiping、

    请注意、此处未显示完整的原理图。 如果一个外部电阻器被添加为一个上拉或下拉电阻器、将通过4kΩ Ω 缓冲器形成一个电阻分压器网络。 如果电阻的值太小、VOH 或 VOL 将受到影响。 如果该值 较大(即50kΩ μ V)、则输出电压电平的变化很小。

    请参阅 使用 TXB 进行电压转换的指南。 此外、UART 应用不是自动双向的、因此不推荐将自动双向器件用于非自动双向应用。 因此、进一步推荐 TXU0102/TXU0202、谢谢。

    此致、

    迈克尔.