This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV8T245:SPI 线路驱动器速度高达133Mbit/s

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC34, SN74AUC125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1222943/sn74lv8t245-spi-line-driver-speed-up-to-133mbit-s

器件型号:SN74LV8T245
主题中讨论的其他器件:SN74AUC125、SN74AUC34

我正在尝试设计一个 SPI 接口速度高达133.33Mbit/s 电压电平1.8V 且布线长度约为100mm 的电路、该电路也通过连接器传递到器件。 我想在路径上放置一个驱动器强度信号以避免回波损耗。 是否有任何器件建议或建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在1.8V 时、您需要一个诸如 AUC 的低压逻辑系列、例如 SN74AUC125或 SN74AUC34。