This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT541B-Q1:sn74abt541B-Q1

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74AC541, SN74ACT244-Q1, SN74ABT541B-Q1, SN74LVC2G17-Q1, SN74LVC125A-Q1, SN74LVC1G17-Q1, SN74HCS541-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1222481/sn74abt541b-q1-sn74abt541b-q1

器件型号:SN74ABT541B-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G17-Q1SN74LVC125A-Q1SN74LVC1G17-Q1、CD74AC541 、SN74ACT244-Q1、 SN74HCS541-Q1

我们要求光变送器的电流驱动能力为20mA。 这些发送器额定频率为20kHz。 我们选择了器件型号: sn74abt541b-Q1。

数据表中未提及建议工作条件下的输入转换上升/下降时间、单位为 ns/V。 具有施密特触发输入的器件。  

在推荐的选型中、Vhys = 100mV 的值是多少。

此致、

S. Balaramkumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     高级 BiCMOS 技术特性信息文档 介绍了第7页上的输入迟滞。 迟滞对于"实际"施密特触发器来说不够大;p. 10指出:"标准器件建议 ABT 器件的输入边沿速率大于5ns/V、启用输出后、WideBus 系列产品建议的输入边沿速率大于10ns/V。"

    无论如何、对于20mA、您可以使用 SN74LVC1G17-Q1、SN74LVC2G17-Q1或 SN74LVC125A-Q1等 LVC 器件。 输入和电源电压是多少、需要多少个通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 电源电压和输入电压为5V。   如果没有可用的4通道/IC、我们将搜索八通道缓冲器。  输入和输出是 oppsite 端最好的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不需要汽车认证、请使用 CD74AC541。

    在汽车应用中、还有 SN74ACT244-Q1;与 SN74ABT541B-Q1相比、它更便宜、功耗更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要具有施密特触发输入的电流驱动器。 如果施密特触发输入电流驱动器不可用、我们将在电流驱动器之前使用施密特触发 IC。 请建议任何具有输入和 Vcc 5V 的八路施密特触发 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74HCS541-Q1