This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS245-Q1:差分模式和共模输入阻抗

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1214941/sn74hcs245-q1-differential-mode-and-common-mode-input-impedance

器件型号:SN74HCS245-Q1

团队成员、您好、寻求一些支持。

查找 SN74HCS245-Q1 (施密特触发器)的差分模式和共模输入阻抗

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    施密特触发不是通过输入端可见的电阻器实现的。 输入阻抗与普通 CMOS 输入的阻抗相同。

    逻辑器件具有单端输入;没有差模。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:  

    此输入阻抗是多少(与普通 CMOS 输入相同)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于实际目的、近似为 inifite。 如果确实要计算值、请参阅 [FAQ]器件输入引脚的阻抗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我看到输入电容为5pF、我可以将其建模为 CMOS 的输入阻抗、还是需要使用 Rpin = Vpin/Ileakage 的泄漏计算? 5pF 是否与 Rpin 并联?
    另外、您能否告诉我输入(输入阻抗)的最大功率耗散额定值(以瓦特为单位)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电容和电阻是并联的。 它们如此之小/大、您通常可以忽略它们。

    µA 泄漏电流最多为1 μ A;由此产生的功率耗散并不明显。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    如果您要查找器件模型-我们提供了包含输入阻抗的 IBIS 模型、该模型可在我们的网站上找到。

    https://www.ti.com/product/SN74HCS245-Q1?dcmp=dsproject&hqs=#design-tools-simulation

    我们还为许多具有输入/输出阻抗的 HCS 系列器件提供了 SPICE 模型。 这个特定的模型没有模型、但我从系列中的另一个器件中提取了 SPICE 模型的相应部分、这些部分可能会帮您解决问题:

    .PARAM RA = 240000000
    .PARAM RB = 240000000
    .PARAM CA = 1e-11
    .PARAM CB = 1e-11
    RA  A  GND {RA}
    RB  B  GND {RB}
    CA  A  GND {CA}
    CB  B  GND {CB}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:  

    正在为客户寻求进一步支持。

    1.) 您能否向我发送以下其他 HCS 电路的完整 SPICE 模型网表、包括.SUBCKT 行和结尾? 下面的 SPICE 网表缺少一些信息。
    2.) 您能告诉我该器件输入引脚的最大功耗(峰值和平均值)吗? 我需要将其与 ESD 脉冲耗散的功率进行比较。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.) 您能否向我发送以下其他 HCS 电路的完整 SPICE 模型网表、包括.SUBCKT 行和结尾? 下面的 SPICE 网表缺少一些信息。

    当然,TI.com 上有许多可用的东西--这里有一个例子: https://www.ti.com/product/SN74HCS125#design-tools-simulation 

    2.) 您能告诉我该器件输入引脚的最大功耗(峰值和平均值)吗? 我需要将其与 ESD 脉冲耗散的功率进行比较。

    不、这不是我们指定的内容。 您可以在数据表中找到器件的 ESD 等级。