This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT244-Q1:同相缓冲器和放大器;用于控制 LED 的驱动器

Guru**** 2762185 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G06-Q1, SN74ACT244-Q1, SN74LV541A-Q1, SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1221756/sn74act244-q1-noninverting-buffers-drivers-to-control-of-leds

器件型号:SN74ACT244-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LV541A-Q1SN74LVC1G07、SN74LVC2G06-Q1

大家好、我叫 Francisco、是另一家工业和技术公司 R+D+I 部门的工程师。

我希望通过微控制器的3.3V GPIO 信号使用一个器件来启用和禁用 LED。 该器件和 LED 必须以5V 电压供电、并且它们必须支持最大20mA 的电流。 我已经对您的产品进行了调查、并发现同相缓冲器和驱动器非常适合用于控制 LED。

以下文档讨论了其实施: https://www.ti.com/lit/an/scaa142/scaa142.pdf?ts=1682579657969&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fes-mx%252FSN74LVC1G07

根据我可以使用的选项、是 SN74ACT244-Q1。 我想问、这款器件是否适合前面注释的要求。

SN74LV541A-Q1是具有较低输出电流(16mA)的另一种选择、该器件是否合适?

另一方面、我想让您确认、如果我向 SN74ACT244IPWRG4Q1和 SN74LV541A-Q1的每个输入引脚施加3.3V 输入、我可以获得5V 的输出。 在两种情况下、请确认我、此要求对我来说是基本要求。 我不确定这尤其是对于 SN74LV541A-Q1而言、因为其数据表中显示了以下信息、我要标记并附上该信息。

另一方面、我希望您确认我实现的 LED 分布对于 SN74ACT244IPWRG4Q1是正确的。 当我应用低电平"0"输入时、LED 启用(0输出)、当我应用高电平"3.3V"输入时、LED 禁用(5输出)。 我附加图像。

此致、

Francisco。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Francisco:

    您可以使用逻辑门驱动 LED、但存在一些限制。

    输出电压与电源电压相同。 TTL 兼容部件(例如 AHCT)将在5V 电源下支持3.3V 输入、但大多数 CMOS 器件将需要5V 输入来提供5V 电源。

    您还可以考虑允许输出连接到高于电源的电压的开漏器件。 例如、SN74LVC1G07允许一个具有3.3V 输入的3.3V 电源、而输出连接到 LED、电阻器和5V 电源。

    每个输出驱动器都需要一个限流电阻器、因为它们不包含任何限流功能。

    此外、需要限制通过器件的总电流。 大多数逻辑器件的总电流限制为70mA 或100mA、因此8通道器件可能只能以每个20mA 的电流驱动3个 LED。

    如果这些限制对您无效、您可以查看 TI 的 LED 驱动器产品系列。

    如果我能提供进一步的帮助、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要汽车认证、则 SN74ACT244-Q1是唯一适合的同相缓冲器。

    汽车 LED 驱动器需要5V 输入信号(即、您必须添加电平转换器)、并且其中大多数具有串行输入。 只有当您需要减少控制信号的数量时、使用它们才有意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys Maler:

    你给我的解释非常有趣。 根据您的说明、SN74ACT244-Q1将是合适的、因为它使用 TTL 技术、因此可以为其提供5V 电压、支持3.3V 输入、并提供5V 输出。 是这样吗?

    另一方面、我担心这些器件可支持的总电流为70mA 或100mA 的特性。 此特性在 SN74ACT22-Q 数据表的哪个段落中添加了注释?

    此致、

    Francisco。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens Ladisch、

    是的、我需要汽车认证。 另一方面、我可以将 SN74LV541A-Q1用于该应用吗? 根据 Emrys 的说明、它使用 CMOS 技术、因此可提供3.3V 电压、同时支持3.3V 输入、同时输出连接到 LED、电阻器和5V 电源。

    此致、

    Francisco。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有 TTL 兼容输入端的器件支持3.3V 输入信号。

    总电流受"通过 VCC 或 GND 的持续电流"绝对最大额定值的限制。

    SN74LV541A-Q1的输出不得高于电源电压。 只有具有开漏输出的器件才具有可过压输出、但这意味着您必须驱动 LED 的阴极、因此您需要使用逆变器、例如4×SN74LVC2G06-Q1。 (您提到必须为器件提供5V 电源。这是否正确?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我需要提供该器件、尤其是 SN74ACT244-Q1。 不过、我曾想过这是否可以借助 SN74LV541A-Q1实现。 但是、它是 CMOS 器件、因此我无法使用、谢谢。

    因此、正如您告诉我的、我可以使用的唯一选择是 SN74ACT244-Q1、该器件因采用 TTL 技术而适用、因此可提供5V 电压、支持3.3V 输入并提供5V 输出。 是这样吗?

    另一方面、我可以在 SN74LV541A-Q1的数据表中看到、它可以支持通过 VCC 或 GND 的绝对连续电流200mA。 这非常适合我的应用。 是这样吗?

    此致、

    Francisco。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是、LED 缓冲器是必须提供5V 电压、还是可以提供3.3电压。 在后一种情况下、您将能够使用'06。

    是的、可按照原理图所示使用 SN74ACT244-Q1。 它是 CMOS 器件、但具有 TTL 兼容输入。

    SN74LV541A-Q1在提供5V 电压时不支持3.3V 输入信号(而在提供3.3V 电压时、它会输出3.3V 电压)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    是的、LED 和 SN74ACT244-Q1都将以5V 的电压供电。 谢谢您的答复。 在您的帮助下、我已验证 SN74ACT244-Q1将是我的应用的完美选择。

    此致、

    Francisco。