This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXCH8T245:200Mbps 时的转换为1.2V/3.3

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXCH8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1221371/sn74axch8t245-1-2v-3-3-translation-at-200mbps

器件型号:SN74AXCH8T245

我正在以>200Mbps 的速率寻找介于3.3V 和1.2V 之间(单向或双向)的电平转换器。  SN74AXCH8T245是否满足此要求? (从数据表中看不到1.2V 时的速率)。 如果不能、您可以推荐一个吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George、您好!

    我们使用 AXC EVM 验证了1.2V <->3.3V 的转换、可实现高达120MHz 的频率。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Josh 为您提供的信息。 我的后续问题是:

    1)验证是否基于室温? 如果是、那么在最坏的温度条件(85°C 或-40°C)下、我们是否仍能保证200Mbps 的速率?

    2) 2)您提到"高达120MHz 的1.2V <-> 3.3V 转换"时、 我们可以确定该转换器使用的频率是什么参数或规格?  

    3) 3) 3)关于2、数据表中提到的1.2V-3.3V 转换的最大延迟为8ns、 是否将此延迟计入"已验证的1.2V <-> 3.3V 转换、转换频率高达120MHz?"

    4) 4)在数据表中无法看到位偏差规格。 对于1.2V-3.3V 转换、我们可以预期的最大位偏差是多少?

    谢谢。

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George、您好!

    请在下面查看我的答案:

    1) 1)是、此验证仅基于室温。

    2) 2)我们使用数据位作为我们的参数。 120MHz 后、我们看到数据位丢失。

    3) 3)否、未计算延迟。

    4)因为有多种因素决定偏斜、如加载、温度、工艺、封装、工作电压 工作频率;未指定偏斜。

    此致、

    Josh