我正在以>200Mbps 的速率寻找介于3.3V 和1.2V 之间(单向或双向)的电平转换器。 SN74AXCH8T245是否满足此要求? (从数据表中看不到1.2V 时的速率)。 如果不能、您可以推荐一个吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在以>200Mbps 的速率寻找介于3.3V 和1.2V 之间(单向或双向)的电平转换器。 SN74AXCH8T245是否满足此要求? (从数据表中看不到1.2V 时的速率)。 如果不能、您可以推荐一个吗?
谢谢。
感谢 Josh 为您提供的信息。 我的后续问题是:
1)验证是否基于室温? 如果是、那么在最坏的温度条件(85°C 或-40°C)下、我们是否仍能保证200Mbps 的速率?
2) 2)您提到"高达120MHz 的1.2V <-> 3.3V 转换"时、 我们可以确定该转换器使用的频率是什么参数或规格?
3) 3) 3)关于2、数据表中提到的1.2V-3.3V 转换的最大延迟为8ns、 是否将此延迟计入"已验证的1.2V <-> 3.3V 转换、转换频率高达120MHz?"
4) 4)在数据表中无法看到位偏差规格。 对于1.2V-3.3V 转换、我们可以预期的最大位偏差是多少?
谢谢。
乔治