This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:功能方框图2个通道意味着 A2/3需要处于相同的方向吗?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1221733/txb0104-functional-block-diagram-2-channels-mean-a2-3-need-have-to-be-in-same-direction

器件型号:TXB0104

您好、TI!

关于 TXB0104功能方框图、这是否意味着 A2/3需要在相同的方向上?
例如,它们必须是 A2->B2和 A3-->B3?
或者它们可以同时用作 A2-->B2和 B3->A3?
 


Br
Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有四个通道都相同且相互独立。

    框图中仅显示了三个通道、因为空间不足。