请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G07 大家好、
客户问我、为什么在相同的3V Vcc 条件下规格了2个 IOL 编号?
在 Diodes 和 Onsemi 的数据表中似乎也是如此。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户问我、为什么在相同的3V Vcc 条件下规格了2个 IOL 编号?
在 Diodes 和 Onsemi 的数据表中似乎也是如此。