This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:建议运行条件中提到的在3V 电源下选择哪一个 IOL

Guru**** 1144270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1221665/sn74lvc1g07-which-iol-to-pick-at-3v-supply-as-2-are-mentioned-in-the-recommended-operating-conditions

器件型号:SN74LVC1G07

大家好、

客户问我、为什么在相同的3V Vcc 条件下规格了2个 IOL 编号?

在 Diodes 和 Onsemi 的数据表中似乎也是如此。