This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245:工作频率(最大值)

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1219975/sn74axc4t245-operating-frequency-max

器件型号:SN74AXC4T245

您能告诉我以下电压的工作频率(最大值)吗?

1.VCCA:+1.2 [V]/VCCB:+1.2 [V]

A 端口-> B 端口  

b 端口-> A 端口  

2.VCCA:+1.2 [V]/VCCB:+0.9 [V]

A 端口-> B 端口

b 端口-> A 端口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuya-San:

    我   过去已 使用 AXC EVM 验证1.2V 3.3V 电压是否可支持高达120MHz 的频率。 所讨论的电压节点对于每个1.2V 节点是相似的。 虽然我还会进一步建议客户根据其系统/负载要求使用 EVM 进行测试、但 您能帮助阐明 目标数据速率吗? 谢谢。

    此致。

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我现在没有时间使用 EVM 进行测试。

    我 还有其他问题。

    1.是否有 工作频率规格?

    例如,  

    - 380Mbps (1.8V 至3.3V 转换)
    - 200Mbps (< 1.8V 至3.3V 转换)
    - 200 Mbps (转换至2.5 V 或1.8 V)
    - 150 Mbps (转换至1.5 V)
    - 100 Mbps (转换至1.2 V)

    2.如果没有, 是否有一种计算方法可以用作工作频率的参考?

      例如、 是否有可能计算出两倍"tpd"的倒数作为运行频率的指导原则?

      我想将此器件用于时钟信号电平转换。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuya-San:

    遗憾的是、谢谢、EVM 会是推荐的指南。

    此致。

    迈克尔.