This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC1T45-Q1:单电源供电情况下的输出端口状态

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245-Q1, SN74AXC1T45-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1221264/sn74axc1t45-q1-output-port-status-during-single-power-supply-condition

器件型号:SN74AXC1T45-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245-Q1

专家、您好!

我们的客户考虑将 SN74AXC1T45-Q1和 SN74AXC8T245-Q1 用于1.8V (A 端口)和3.3V (B 端口)应用。

在这些应用中、两个电源可能无法同时启动、因此存在提供1.8V 但未提供3.3V 的条件(VCCB=0V)。
在这种情况下、如果 DIR 被选择为端口 B =>端口 A、我们需要知道端口 A 的情况。

那么、您能在上述情况下告诉我输出条件吗?
我认为、在 部分断电模式下、输出将是高阻抗。

此外、数据表中提到这两个器件都具有 部分断电模式、但在发布时没有任何描述。
然后、您会告诉我输入并释放 部分断电的电压吗?


谢谢、此致、
仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当任何电源低于100mV 时、所有 I/O 都被禁用。 (数据表的第3节提供了该值。) 还有其他电路适用于更高的电压;请参阅《 使用 AXC 电平转换器进行无干扰的电源时序控制》应用报告。

    如果您从不更改 DIR 引脚、请考虑 改用 TXU 单向转换器(具有相同的特性)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuramochi-San,

    与 Clemens 类似、当任一电源低于100mV 时、输出条件将处于高阻抗状态。 如果首先为1.8V 电源加电、应该不会出现问题。

    此致、

    Josh