This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:输出电平问题

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS08, SN74LVC08A, SN74LVC1G07, SN74HCS21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1221249/sn74lvc1g07-output-level-question

器件型号:SN74LVC1G07
主题中讨论的其他器件: SN74HCS21、SN74HCS08 、SN74LVC08A

大家好  

我有一个关于  SN74LVC1G07的问题。

  是否存在 VCC (3V3_PEX)电压电平与影响输出(Y)电压电平?

如果 TRI_REG_PG 使用3.3V 可以吗? 谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    '07具有开漏输出、因此电源电压不会直接影响输出电压、上拉电压可以更高或更低。 (对于低输出、电源电压越高、驱动强度越高、但这在本应用中无关紧要。)

    输入电压应至少与电源(实际上、VIH)一样高;3.3V 可以。

    (所有这些肖特基二极管都不便宜;如果输入具有匹配电压、请考虑与门、例如 SN74HCS08/SN74HCS21/SN74LVC08A。)