This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0101:VCCA/B 的电压电平相同

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1220700/txb0101-same-voltage-level-for-vcca-b

器件型号:TXB0101

您好、团队成员:

客户想要使用支持1.8V 和双向电平转换器的 TXB0101。
它们的使用方式是 VCCA 和 VCCB 均为1.8V、但 TXB0101必须  符合 VCCA<VCCB 的条件、因此我不确定它们的使用方式是否符合要求。

您是否会检查 TXB0101是否可以支持 VCCA 和 VCCB 的相同电压? 我想、由于变化或噪声、VCCA<VCCB 的关系可能会相反。 如果不可接受、您是否有其他合适的器件?

我 认为、按如下所示向 VCCA 引脚添加 R1会导致 VCCA 始终低于 VCCB、因为偏置电流(3uA)。 如果您确定这样可以保持 VCCA<VCCB 的关系、请告诉我。

此致、
Koyo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻器不是电压稳压器。 对于 CMOS 器件、空闲电流接近于零。

    TXB 在相同的电压下支持两个电源;只有当 VCCA 高于 VCCB 0.5V 时、才会出现问题

    但 TXB 不是缓冲器、使用相同的电源没有意义。 将 TXB 替换为导线可改善电气特性。 要解决的实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、VCCB 电压不仅为1.8V、而且也为3.3V、具体取决于所连接的 SSD 器件。 由于客户需要 支持 SSD 的两个电压、因此他们需要此电平转换器。 连接1.8V SSD 后、VCCA 和 VCCB 变为相同的电压电平。

    明白了吗? 我希望此用途适合此器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这会起作用。 (假设电路符合 TXB 的限制条件、即布线较短、没有强上拉/下拉电阻器。)