This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G86:我是否可以问 BU 目前是否正在推广此 IC?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS86-Q1, SN74LVC2G86, SN74AUC2G86, SN74LVC86A, SN74LVC86A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1220539/sn74lvc2g86-may-i-ask-if-bu-is-currently-promoting-this-ic

器件型号:SN74LVC2G86
主题中讨论的其他器件: SN74AUC2G86SN74LVC86A、SN74HCS86-Q1

目前、我有一些客户需要推荐 XOR 逻辑材料。

需求为3.3V、双输入、两组。

我想询问 BU 是否正在宣传此 SN74LVC2G86?

我能否向我的客户推荐 SN74LVC2G86?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。

    对于低于3.3V 的电压、SN74AUC2G86比较合适。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用 SN74LVC86A、是否建议使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC86A-Q1具有四个通道、在高于3.3V 时不工作、并且符合汽车标准。 我不知道这与实际要求的匹配程度有多大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boyan:

    如果仅要求异或门、我可能会推荐采用 BQA 封装的 SN74HCS86-Q1。 我们是否知道任何时序限制或输出负载问题?