This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC123:应用手册 sdla006a.

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1220399/cd74hc123-application-note-sdla006a

器件型号:CD74HC123

您好、专家!

我们的客户有其公司的旧设计、他们发现部署的原理图不符合 SDLA006A 信息(Rex > 180k)。 会产生什么后果? 电路大部分时间都按预期工作、但他们担心有时可能会出现一些分歧。

请告知。 提前感谢您提供信息。

此致、
杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    他们使用的是商用器件还是军用器件?

    数据表指示外部时序电阻不应大于180k Ω 提供军用级器件

    我们无法保证对数据表规格之外的值正确操作。

    始终会有一些泄漏电流进入器件-大电阻会使该泄漏电流产生显著的压降。

    例如、如果180kohm 电阻器中仅运行5.5uA 电流、则该电阻器将从电源下降1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您提供这些宝贵信息。

    最终产品的要求是工业温度等级(-40 /+85°C)。 然后、需要军用版本。

    然而、使用680k 电阻器、我们不兼容2个版本中的任何一个。

    此致、
    杰拉德