This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126:DoesTI 有 P2P 解决方案可替代 SN74LVC1G126DRLR?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G126, SN74AUP1G126, SN74AUC1G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1220206/sn74lvc1g126-doesti-has-p2p-solution-can-replace-sn74lvc1g126drlr

器件型号:SN74LVC1G126

大家好、

客户希望找到 SN74LVC1G126DRLR 的第二个源。  

TI 是否有 P2P 解决方案可以替代 SN74LVC1G126DRLR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    您可以尝试  Vcc = 2-5.5时的 SN74AHC1G126或者  Vcc = 0.8-3.6时的 SN74AUC1G126/SN74AUP1G126。 它将必须满足您的客户需求。