This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40106B:适用于超低功耗18V 应用的 CD40106B 的 SPICE 模型

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CD40106B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1219520/cd40106b-spice-model-for-cd40106b-for-use-on-ultra-low-power-18v-application

器件型号:CD40106B

我需要在非常低的电流(<50uA)和18V 的电路中模拟 CD40106B。 是否有可用于实现该目的的 SPICE 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果您转到"设计和开发"、TI 的产品文件夹中提供了一个工具包。