This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT2245:使用 SN74ABT245而非 SN74ABT2245

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ABT2245, SN74ABTR2245, SN74ABT245B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1218888/sn74abt2245-using-sn74abt245-instead-of-sn74abt2245

器件型号:SN74ABT2245
主题中讨论的其他器件: SN74ABTR2245SN74ABT245B

大家好、

对于下面的客户查询、我们希望向您寻求帮助。

查看 SN74ABT2245和 SN74ABT245之间的差异、我看到2245的驱动强度(IOH / IOL)明显低于245的驱动强度。 除了2245中的25欧姆电阻外、这些部件是否基本相同、以及存在电阻器是产生较低电流的原因吗? 如果我将245与外部25欧姆电阻器一起使用、我是否能够有效地实现与2245相同的电路并实现相同的输出电流?

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    是-器件型号中附加的"2"表示器件具有输出阻尼电阻器。 这是一个附加功能、有助于将阻抗匹配到50 Ω 传输线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的答复。 请查看我们的客户在下面提出的以下问题。

    我知道器件型号中附加的"2"表示存在阻尼电阻器。 我的问题是:

    • 是否存在这些电阻器是指定驱动强度(IOH、IOL)远低于没有这些电阻器的器件的原因?
      • SN74ABTR2245 IOH 规格为-12mA。
      • SN74ABT245 IOH 规格为-32mA。
    • 除了阻尼电阻器外、两个器件(SN74ABT2245和 SN74ABT245)是否相同?

    此致、

    Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    是的、添加一个串联电阻器将降低输出驱动强度、是的、这是这两个器件之间的主要电气差异。 降低的驱动强度也会影响传播延迟。

    下面是一些区别:

    您可以在此处查看数据表中的所有规格:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74abt245b.pdf

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74abtr2245.pdf

    除了存在电气差异外、SN74ABTR2245仅采用2种封装(DW 和 PW)、而 SN74ABT245B 采用多种封装:dB、DGV、DW、N、NS、 PW 和 RGY