This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G00:为什么 Vcc=3V 的 SN74LVC2G00有两个高电平输出电流?μ A

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1218178/sn74lvc2g00-why-sn74lvc2g00-with-vcc-3v-have-two-high-level-output-current

器件型号:SN74LVC2G00

大家好、  

为什么 Vcc=3V 的 SN74LVC2G00有两个高电平输出电流?μ A

B.R.

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气特性表针对这些电流提供了两个 VOL/VOH 规格。 但在该表中、有两个条目是没有道理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:  

    抱歉、您能解释更多详细信息吗? 我不明白你的意思。 非常感谢!

    B.R.

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    Clemens 指的是此处的数据表规格:

    提供的建议电流可作为保持适当输出逻辑电平的限制。 如上表所示、在3V 电源条件下有两个额定输出电压、因此建议运行条件表中有两个不同的建议最大电流。

    我同意这种说法令人困惑、而我们使用更新的数据表来摒弃这种方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Maier! 抱歉、我还有一个问题:  

    使用 VCC=3V 时、IOH 和 IOL 是否由内部三极管还是 MOS 决定?   在实际用例中是否会同时出现两个电流? 您能否提供更多详细信息、为什么 在3V 电源条件下有两个额定输出电压? 谢谢。

    B.R.

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    由内部三极管或 mos
    确定

    这些是 CMOS 器件--输出是 MOSFET。

     两个电流是否会出现在实际用例中?

    需要说明的是、这不是恒流输出器件。 根据负载的不同、可能会出现两个电流。 输出电流由负载和器件的内部阻抗决定。

    例如、如果通过工作台电源强制输出恰好为0.55V、则最大电流将为24mA、如数据表说明:

    您可以在此处阅读有关器件阻抗的更多信息:

    [常见问题解答]输出参数

    1. [FAQ]如何确定 CMOS 逻辑器件的输出电压(VOH、VOL)或输出电流(IOH、IOL)?
    2. [FAQ]当输出电流为 X 或电源电压为 Y 时、输出电压(VOH 或 VOL)是多少?

    -

    此处是一个示例电路、用于显示负载如何影响电流。 负载为100 Ω 时、理想化输出显示的电流为24mA。

    现在、将负载更改为162.5欧姆、电流变为16mA。

    在更常见的情况下、负载为高阻抗、如下面的1兆欧姆所示、在本例中电流非常小- 3uA。